This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:PurePath 控制台是否可供最终用户或仅供开发人员使用?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835162/tas5756m-is-purepath-console-available-to-end-users-or-just-developers

器件型号:TAS5756M

您好!

我正在研究开发具有 DSP 功能的 D 类双放大器来控制交叉频率。

我正在 TI 的 PurePath 兼容产品和 Analog Devices 的 Sigma Studio 产品之间进行切换。

从我的初步研究来看、TI 的解决方案似乎更适合我、但我对 PurePath 软件的可用性感到担忧。

我的技术更丰富的客户是否能够下载 PurePath 软件以编辑 DSP 配置? 还是仅供开发人员使用、TI 是否可以根据软件的要求拒绝他们访问?

还有人知道为什么软件与 Sigma Studio 相比受到如此严格的控制?

非常感谢!

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

      您可以要求您的客户在 TI.com 上注册、我们将审查/提供访问权限。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的回复。 您能否告诉我 TI 可能会拒绝访问该软件的原因是什么? 我只是想确保我不会最终遇到无法获取软件的客户。

    谢谢

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benjamin、

      TI 将审查所有应用程序信息、并确保我们为客户提供有效的访问权限。

    您可以要求您的客户在 TI.com 上注册、您还可以提供我们的营销团队项目信息。 授予访问权限应该没有问题。

    此致

    Linda