This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:输出 LC 滤波器-差分模式与共模模式?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835221/tpa3220-output-lc-filter---differential-vs-common-mode

器件型号:TPA3220

尊敬的 Robert / Adam:

我已经了解了 TPA3220评估模块中与 slaa701a 应用手册中的建议有何冲突。

TPA3220使用 AD 调制。 在 slaa701a 的第8页中、它说:

对于 D 类放大器、主要使用两种滤波器类型、具体取决于调制方案。 。
1类滤波器是一种仅用于 AD 调制放大器的差分滤波器。 2类滤波器是一种常见的-
模式滤波器主要用于 BD 调制。

这意味着我应该为 TPA3220使用一个差分 LC 输出滤波器。

但是 、在评估模块的第16页 上使用了共模滤波器、这与此建议不一致。

哪一项是正确的? 我是否应该为 TPA3220使用差分 LC 滤波器?

(我正在设计 PBTL 模式的16 Ω 扬声器、其峰值约为20kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rose、您好!

     对于您的 PBTL 应用、我建议遵循数据表图52。

    对于应用手册介绍差分 LC 滤波器、AD 和 BD 都可以。 共模滤波器仅适用于 AD。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rose、您好!

     对于您的 PBTL 应用、我建议遵循数据表图52。

    对于应用手册介绍差分 LC 滤波器、AD 和 BD 都可以。 共模滤波器仅适用于 AD。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Linda、感谢您的回答、很遗憾它没有回答我的问题

    应用手册 slaa701a 清楚地指出、对于 BD 而言、差分滤波器是不正常的、这与您所说的内容相冲突。

    是否有人知道答案可以提供帮助?

    谢谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jerry、

     你是对的。

     它是类型错误。 AD 使用的1类(差分滤波器)和 AD 和 BD 使用的2类共模正常。

    详细信息请参见附加文件。