主题中讨论的其他器件:TAS6424
您好、先生、
我的客户正在使用 TAS6424、数据格式为 TDM8、格式为16位、采样率为48K。
他们希望在 CH1和 CH2上输出音频。
它们具有到 TAS6424的输入 TDM8、但没有输出。
下面是它们转储的寄存器设置、您能帮您检查是否有任何问题、还是我需要检查的任何问题?
0:0x00
1:0x32
2:0x62
3:0x56
4:0x00
5:0xCF
6:0xCF
7:0xCF
8:0xCF
9:0x00
A:0x11
B:0x11
C:0x22
D:0x02
E:0x00
F:0xf7
10:0x00
11:0x10
12:0x00
13:0x00
14:0xFF
15:0x00
16:0x00
17:0x00
18:0x00
19:0x00
1A:0x00
1b:0x00
1C:0x00
1D:0x00
1E:0x00
1F:0x00
20:0x00
21:0x00
22:0x01
23:0x14
24:0x00
25:0x00
26:0x40
非常感谢、
Patrick