This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:受升压电阻器限制的 VPP

Guru**** 2918870 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1169318/drv2700evm-vpp-limited-by-boost-resistors

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700

我按照《单端(直流耦合)输入用户指南》中 p16的说明、使用设置基准(以及设置 EN=1、G0=1、G1=1的跳线)。 然而、当我施加一个输入直流电压时、OUT+和 OUT-端子的运行方式符合预期、除了 Vpp 在用户指南中的表4下、在升压电阻器设定的电压上达到最大值。 我想使用放大器、而不是升压开关、具有0-200V Vpp。 那么、为什么升压电阻器的 Vpp 最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    您是否在寻找输出端的直流电压? 您在 VBST 引脚上看到~105V 吗?

    只有交流输出才能达到200Vpp

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是的、我在 VBST 引脚和 OUT+引脚上都看到105V 电压(相对于 OUT-)。

    好的、我想驱动具有很长时间常数 Vpp 的压电体、本质上是直流。 但我需要-30V - 150V 的范围。 是否有不同的 DRV 模型可实现此目的?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    我们拥有的唯一解决方案是反激式模式下的 DRV2700、它实际上只是开关引脚上的一个线圈、用于将电压升高到105V 以上(高达500V)

    我们有一个演示 DRV2700EVM-HV500的 EVM。 该器件上的输出是单端的

    您可以将一个器件连接到压电式的+端子、再将另一个器件连接到-端子。 然后使用180度相位差信号驱动输入。

    此致、
    Arthur