This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:我们能否在 TDM 中删除 MCLK?

Guru**** 2481785 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1168510/tas6424-q1-can-we-remove-mclk-in-tdm

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

大家好、团队、

我们能否在 TAS6424-Q1 TDM 中移除 MCLK? 我知道 MCLK 在 I2S 中是必需的。

如果我们可以移除 MCLK、系统是否有任何特殊要求?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Johnny

      MCLK 是该器件的主时钟、如果没有该时钟、TAS6424将无法正常工作。 无法删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    需要 MCLK、但在 TDM 模式下、SCLK 和 MCLK 可以连接在一起、对吧?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Johnny

      是的、这不是问题。