This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424LQ1EVM:我想将 TAS6424LQ1EVM 与 PPC 3相连。 无法连接。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424LQ1EVM, TAS6421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1165542/tas6424lq1evm-i-would-like-to-connect-a-tas6424lq1evm-with-ppc-3-no-connection-is-possible

器件型号:TAS6424LQ1EVM
主题中讨论的其他器件: TAS6421-Q1TAS6424

我想将 TAS6424LQ1EVM 与 PPC 3相连。 无法连接。

我在 PurePath 控制台和状态行列表中以各种方式启动应用程序 TA6424-Q1和 TAS6421-Q1、并显示消息"offline"。 现场连接不可用。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Horst、

    PPC 插件应仅是 TAS6424插件、但这不应影响问题的解决。  当您在 PPC3内部登录时、该插件将在 PPC3中可用。

    电路板上的固件可能已损坏、需要重新加载。  请参阅此帖子以验证您是否需要重新加载固件。   https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/998455/purepath-cmbevm-how-to-how-to-actually-upgrade-the-firmware?keyMatch=SLOC305

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、


    我已将板上的固件重新下载到 EEPROM 中。

    然而,问题仍然存在。

    TAS6424LQ1EVM 上的警告 LED 持续亮起。

    这是否表示无法建立与 TAS6424L 的连接?


    此致
    霍斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Horst

      您手上是否有任何其他 EVM、您也许可以尝试使用不同的电路板进行检查。 我想电路板可能有一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregg、 

    可以连接到其他 EVM 板。

    此致

    霍斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Horst

      在提供所有电源后、USB 锁定 LED 是否亮起? 似乎很有可能 EVM 被损坏。 它是 TI.com 上应用的新电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    是的、USB 锁定指示灯亮起。

    这是 TI 的一个较旧板(请参阅图片)。

    此致

    霍斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Horst

      恐怕 EVM 很难修复、TI 有很多不同组的器件。 也许您可以尝试更换 U2器 件 TAS1020BPFBR、它用于与 USB 端口通信。 但无法完全保证。