This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:静态功率

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1168545/tas5805m-quiescent-power

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

客户希望降低 TAS5805的静态功率。

因此、它们有两个选择:1. 断开 PVDD;2、将 PDN 引脚设置为低电平。

如果我再次连接 PVDD 或将 PDN 引脚设置为高电平而不复位整个系统的其他部分、是否会出现任何问题?

尤其是 TAS5805M 的寄存器部分或 I2S 通信部分?

或者是否有更好的建议来降低静态功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将 PDN 设置为低电平、则模拟电路将关断。 I2C 寄存器不再能够控制任何模拟。

    PDN 为低电平时的静态功耗为最低。

    您也可以关闭 DVDD 电源以关闭数字电路。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问是否通过 PVDD 为 TAS5805重新供电。 它是否可以在不复位数字电路的情况下再次正常工作? 与 PDN 引脚相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它可以恢复到播放模式、但我不确定寄存器设置是否仍然保留。

    我将在确认后与您联系。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在我们的 EVM 板上尝试过。

    通过 PVDD 重新供电正常。 就像 PDN 引脚一样。

    但应保持 DVDD。 并且在恢复 PVDD 后需要清除故障。

    谢谢。

    Jesse