This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:单端输出?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1169257/drv5825p-singled-ended-output

器件型号:DRV5825P

是否可以使用 DRV5825P 单端而不是 BTL? 即、是否可以在 OUT_A+和 GND 之间连接压电负载、而不是 OUT_A+和 OUT_A--? 更具体地说、BTL 布置的每一侧是否使用1/2PVDD 虚拟接地? 我可以在 EVM 上尝试这种方法、但最好在购买400美元 PCBA 之前了解一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robb

      抱歉、该器件不支持 SE 输出。 可能不会直接烧毁、但内部控制环路无法保证稳定。 您可能通过这种方式遇到振荡问题。 使用 虚拟接地会更危险。