This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:复位时 OUT1上跳

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166733/tpa3220-out1-jump-up-when-reset

器件型号:TPA3220

大家好、

我的客户发现 TPA3220输出在复位时跳转的行为。

这不仅是一个产品、而且是他们拥有的所有产品、因此它应该是产品规格。

请参阅随附的图像。 红色圆圈表示 OUT1_P 上的跳转

您对此行为有什么见解吗?

您是否有任何想法可以防止这种情况发生?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我们对此有些不清楚。  

    1.在图片中,CH1/CH2/ch3是什么意思。 该器件似乎无法单独复位或 CMUTE 每个通道、需要一起控制它们。 因此、不确定这张图片显示的是什么。

    2、波形看起来很奇怪、看起来不像输出电压。 请让我们详细了解捕获该波形的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    如图所示、CH1:OUT1_P、CH2:RESET、CH3:CMUTE。 和 CH2/ch3一起控制。

    2.为什么你觉得波形很奇怪?

    图片显示、当 IC 复位时、输出电压过冲。

    客户想要问的是、这种行为是正常的? 您有什么方法可以防止它?

    此致、

    YUto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      如果示波器通道与您描述的一样、则存在3点异常、我标记为下图。

    1.在位置1时、当它们拉低复位和 CMUTE 时、为什么输出侧有电压。 它应该在输出端处于 HiZ 状态。

    2.在 positoin2上、释放复位和 CMUTE、就像他们说的音频在播放一样、为什么输出上根本没有电压? 无直流偏置、也无正弦波或 PWM。

    位置3时、它们似乎在很短的时间内拉低、为什么输出端再次存在电压? 此外、为什么在该位置、电压远高于位置1?

     我们需要详细了解他们是如何测试该波形的、以及他们测试了哪个位置。 这对我们来说似乎太奇怪了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我从客户那里获得了更多信息。 让我们通过电子邮件转到内部讨论、因为这是一个公共论坛。

    此致、

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      好的、我今天要查看邮件、然后在这里关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    谢谢。 我期待您的回复。