This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:原理图审阅和 I2S 总线功能检查

Guru**** 2959240 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131151/pcm1860-schematic-review-and-i2s-bus-function-check

器件型号:PCM1860

您好、先生、

随附了我们的设计原理图供您查看、为什么不输出 I2S 数据?

请向我提供您的建议和解决方案、

测量数据如下所示:

引脚6 (VREF)/C17=1.65V

2.引脚11 (LDO)/C29:=1.95V

3.引脚16 (LRCLK)/R24=48kHz

引脚17 (SCLK)/R25=~3.07Mhz

6。引脚18 (SDOUT)/R26:无数据~ 0V?

模式设置:

md1_md0=01=主模式(512xfs)

MD4=0=I2S 格式

MD6_MD5_MD2=110=差动通道1 (VIN1P/VIN1M、VIN2P/VIN2M)

非常感谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1焊接0r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否打算将 Vin1 p 和 Vin1m 用作差分输入?  

    我看到 Vin1m 和 Vin2 m 连接在一起。 为什么要这样做?

    我们需要在 Vin1p 和 Vin1m 之间提供差分输入 、并在 Vin2p 和 Vin2m 之间提供第二个差分输入。  

    BCLK 和 FSYNC 似乎出现在芯片上、因此问题可能出在我提到的输入信号连接上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    将 PCM1860输入模式设置为差分和输入架构使用虚拟差分输入、因此 Vin1m 和 Vin2 m 连接在一起。

    下面是一些问题、

    何时输出 I2S 数据?  

    2.没有输入信号时 I2S 数据是否没有输出?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    补充说明:

    1.I2S 数据引脚: 当前输出状态类似于直流0V

    当输入差分1kHz/1V 信号到 VINL-和 VINL+、但 I2S 数据引脚仍然没有数据输出(~0V)(在消除 R1条件后)

    B/R

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将差分信号连接到电容器 C8和 C9的输入侧。 对于此测试、请断开 R1、C10和 C11。

    另请发送示波器 Vin L+和 Vin L-波形图、示波器设置为直流耦合、并施加1kHz 的输入信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    测量数据、如下所示、

     1.断开 R1、C10和 C11

    2. 测量波形-1

    3、 测量波形2 (示波器探头触点仍然超过5秒。 直流偏移电压仍将下降)

    PS: I2S 无数据输出、大约~0V

    B/R

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    一些实验结果如下:

    断开 R18并连接 R19以将 MD6/MD5/MD2设置从110更改为000 (SE 通道1 (VINL1和 VINR1)

    2.重新连接 R1、C10和 C11

    3.输入1kHz 0.1Vrms 至 VINL1/VIN1P 和 VINR1/VIN2P

    4、 测试结果和之前一样、I2S 没有数据输出。

    B/R

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望两 个输入引脚的电压都应为1.65V、而不会产生任何信号。 信号、信号应超过引脚电压。

    您的芯片上的引脚电压仅为500mV、没有直流偏置。  

    请断开信号并检查所有输入引脚的引脚电压。 您应该看到1.65v。 请参阅下面的快照

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在 MD6/MD5/MD2 (000) SE Ch 1 (VINL1和 VINR1)模式下、测量数据如下所示、

    引脚1 (VINL2/VIN1M)、PIN2 (VINR2/VIN2M)和引脚27~30直流偏置为1.65V、但引脚3和引脚4没有直流偏置、为什么会有这样的测量结果?

    请帮助解决此问题、

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对这一拖延表示歉意,Sanjay-San 将尽快作出答复。 *为了保存记录,请等待响应,直到 Sanjay 继续执行该线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM、如果引脚上的直流偏置电压为1.65v、则输入引脚上看到的正弦波应在1.65v 左右变化。 您的图中未显示这一点。 您能否重新检查引脚波形。  

    为了使其正常工作、引脚信号应在1.65V 左右变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    按如下方式排列数据、

    1. 在 MD6/MD5/MD2 (000) SE 通道1 (VINL1和 VINR1)模式下

    2、引脚6 (VREF)/C17=1.65V、引脚11 (LDO)/C29:=1.95V

    引脚16 (LRCLK)/R24=48kHz & 引脚17 (BCK)/R25=~3.07Mhz

    4。引脚18 (SDOUT)/R26:无数据输出~ 0V?

    5 、引脚1 (VINL2/VIN1M)、PIN2 (VINR2/VIN2M)和引脚27~30直流偏置为1.65V

    6、引脚3和引脚4的直流偏置漂移在0V 至~1.4V 范围内不稳定、波形如下图所示。

       

    当前的问题是、为什么引脚3和引脚4的直流偏置电压不稳定、并且 I2S 数据引脚没有信号输出?

    需要你的帮助!

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的问题是否有任何解决方案?

    B/R

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来2个或4个引脚上具有正确的直流偏置。 MD6、MD5、MD2引脚可能未正确连接到的引脚

    从而无法正确选择差分模式。 或者、您可能会损坏引脚。 您是否尝试过更换芯片?

    请查看以下内容:

    MD6 MD5 MD2

    1      1    0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    新的采样测量数据设置为差分模式、MD6/MD5/MD2 =110: 差分通道1 (VIN1P 和 VIN1M、VIN2P 和 VIN2M)。

    引脚6 (VREF)/C17=1.63V、引脚11 (LDO)/C29:=1.93V

    2.引脚16 (LRCLK)/R24=48kHz & 引脚17 (BCK)/R25=~3.07Mhz

     3。引脚18 (SDOUT)/R26:无数据输出~ 0V?

    4.  pin1、pin2、pin3、pin4 直流偏置电压漂移不稳定,约为0.25V (为什么不是1.65V?)

    5 、引脚27、引脚28、引脚29、引脚30 直流偏置电压为1.65V。

    我的问题是、为什么 P1~P4没有1.65V 的直流偏置?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否介意将 MD6 MD5 MD2尝试为111? 针脚1-4处是否出现1.65的直流电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    正如您所说、我将 MD6 MD5 MD2的模式从110更改为111、输入直流偏置电压数据如下、我尝试向引脚30输入1kHz、然后 I2S 数据引脚仍然没有数据输出。

     引脚1、PIN2、引脚3、引脚4 直流偏置电压大约为0.0V

    2 、引脚27、引脚28、引脚29、引脚30 直流偏置电压为1.65V

    在 MD6 MD5 MD2 =110模式下、我还尝试了引脚30的1kHz 输入、但仍然没有 I2S 数据引脚的数据输出、

    请向我提供您的建议来解决这个问题、

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将尝试使用评估模块并返回给您。 请给我们一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的问题是否有任何解决方案?

    B/R

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 已订购。 我需要一些时间。 我将很快向您提供最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设置 PCM1860 EVM。

    从您的侧面进行原始设置后、我在示波器(黄色)上看到了数据输出。

    LRCLK 为48K  

    BCLK 为3.072Mhz

    输入引脚1上的直流电压为1.6V (红色)

    下面是 EVM 用户指南的链接。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau615/slau615.pdf?ts=1665417901262&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPCM1864EVM

    我的建议是更换 IC 并检查电路板上的所有连接是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    下面是一些问题、

    1. 它是否设置为差分模式 MD6/MD5/MD2 (110)、然后测量数据?
    2. 输出 I2S 数据时是否需要模拟信号输入?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MD6/MD5/MD2 (110) 是设置

    未应用信号

    所有输入引脚上都存在偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已经更换了从 TI 官方网站购买的 PCM1860 2个。 测量的数据与替换之前的数据相同。

    模式设置:MD6/MD5/MD2 =110: 差动通道1 (VIN1P 和 VIN1M、VIN2P 和 VIN2M)。

    1. 引脚6 (VREF)/C17=1.63V、引脚11 (LDO)/C29:=1.93V
    2. 引脚16 (LRCLK)/R24=48kHz & 引脚17 (BCK)/R25=~3.07Mhz
    3. 引脚18 (SDOUT)/R26:无数据输出~ 0V?
    4. Pin1、PIN2、Pin3、Pin4 直流偏置电压漂移不稳定,约为0.25V (为什么不是1.65V?)
    5. 引脚27、引脚28、引脚29、引脚30 直流偏置电压为1.65V。

    我的问题是为什么 P1~P4没有1.65V 直流偏置、而 I2S 数据引脚没有数据输出?

    是否有解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过从电路板上提起引脚来打开引脚1、2 3 4。 然后通过示波器检查引脚波形、并让我知道您看到的内容。 请勿依赖万用表。

    我还会打开 INT 引脚并检查 INT 引脚上是否有脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    测量波形如下所示、

    1.删除 R2、R3、R4、R5、D4、 D5、D6、D7仅使用 PCB 走线将 P1更改为 P4

       

    2. 引脚16 (LRCLK)、引脚17 (BCK)和引脚18 (DOUT)的测量波形

          

    引脚1至引脚4的测量波形和引脚2~4的波形与引脚1相似

    PS:在示波器探头触摸时仅测量一次浪涌

       

    希望了解有关此问题解决方案的一些信息

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已打开 INT 引脚并在此引脚上看到测量结果?

    此外、我建议将引脚1至4从电路板上提出来、并查看引脚本身上的波形。 您在 INT 引脚上看到了一些波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我按照建议断开了引脚19 (INT)、ADC 的功能似乎正常、INT 引脚测量数据大约为0电压

    如何正确控制此 INT 引脚,数据表提到“为激活模式拉高”?

    您的建议对解决该问题大有帮助。

    非常感谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在对您来说非常好。

    INT 引脚可用作 MCU 的输出、以指示信号是否连接到 ADC。 MCU 可以使用此功能来启动芯片的 BCLK、从而使其脱离低功耗模式。

    在您的情况下,我会尝试将该引脚保持打开状态。如果您发现任何问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我的问题得到了解决、非常感谢。

    Tom