This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:您能不能帮助推荐2 Ω PBTL、8 Ω BTL 和 PBTL 的电感值?

Guru**** 2481785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1169312/tpa3221-can-you-help-recommend-the-inductor-value-for-2-ohm-pbtl-8-ohm-btl-and-pbtl

器件型号:TPA3221

你(们)好  

您能否帮助推荐 2 Ω PBTL、8 Ω BTL 和 PBTL 的电感值? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,PYTsai

       µH 数据表  µF、输出滤波 器适用于2-4 Ω PBTL 和3-8 Ω BTL 的电感器-电容器低通滤波器(10 μ F + 1 μ F)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feeney、

    8欧姆 PBTL 呢? 但斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,PYTsai

     µF 您需要支持8 Ω PBTL、则相同的 LC 滤波器(10 µH + 1 μ F)正常