This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:在定制 PCB 中需要建议

Guru**** 2893210 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, PCM5102, DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1166164/pcm3070-need-advice-in-the-custom-pcb

部件号:PCM3070
主题中讨论的其他器件: PCM5102DIR9001

大家好、团队、

我正在尝试设计具有 pcm3070和6个输入(全模拟)的简单前置放大器。

使用具有运算放大器缓冲器的耳机输出的立体声输出+子输出(用于有源低音炮)。

所有输入均使用增益< 1的运算放大器进行缓冲。

在左侧顶部、我放置了用于正负电源(+12V 和-12V)的2xLDO

设计简单的2侧 PCB。 您能为我的设计提供建议吗? 我知道这并不完美。

此致

Maciek