This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:该产品的 PPC 应用程序不能导出所有寄存器。

Guru**** 2537780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1169229/tas2780-the-ppc-app-for-this-product-doesn-t-export-all-registers

器件型号:TAS2780

因此、在我们的音频工程师使用目标板的 I2S 输出设置限制器的电平后、硬接线连接到开发板并向我发送文件后、我尝试导出寄存器、以便可以在固件中为我们的应用设置值。  我看到的问题是、根据数据表、限制器设置似乎出现在 Book 0、page 4中、但我在 PPC 软件中只能看到 PAGE 0和 PAGE 1、导出也是如此。  当我看不到设置了哪些寄存器以及它们设置了哪些寄存器时、在图形界面中设置限制器的好处是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事。  您可以在 Device control (设备控制)页面中设置最大衰减 dB (见下文)

     

    但是、当您切换到寄存器视图时、该值不会反映先前的设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我可以在我的一侧看到相同的行为、我同意导出工具应包含设备控制面板中的所有寄存器。 我将与我们的软件开发团队一起解决问题。

    同时、您可以使用 I2C 记录仪工具根据您所做的 GUI 选择来获得所有必需的寄存器设置。 要执行此操作、请执行以下步骤:

    • 按常规方式通过访问设备控制面板来初始化设备
    • 单击底部中心的 I2C 图标、将显示一个包含 I2C 监控器工具的新窗口
    • 时钟位于 I2C 监视器右上角的"Log"上、然后单击绿色圆圈图标、它将变为红色
    • 现在 I2C 监视器正在 GUI 上记录任何活动、您可以通过再次单击同一按钮随时停止录制

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了用于 I2C 日志记录的面板、但我如何获得初始化转储、因为这是在打开窗口时完成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。  我看到 I2C 监控器窗口保持活动状态、因此我可以断开并重新连接以查看初始化。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么这里有一个问题。  我想将 LIM_TH_MAX 设置为12V、并使用我应该将其设置为0x30000000的公式进行计算、但在转储中、我将得到(w 72 0c 2c 00 00 00 00)。  将 LIM_TH_MIN 设置为8.0V 我计算的值应将其设置为0x20000000,这与转储(w 72 10 20 00 00 00)匹配

    我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    也许您之前在 GUI 上记录了一些更改? 我在我的一侧尝试了相同的操作、获得了预期的写入命令:

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道、但今天早上我检查了两次、我在日志中得到了正确的值。  奇数。  好的、谢谢。