This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:SDIN1和 SDIN2是否可以在 TDM 模式下连接?

Guru**** 2481975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170065/tas6424-q1-can-sdin1-and-sdin2-be-connected-in-tdm-mode

器件型号:TAS6424-Q1

您好!

我在数据表中看到 、对于 TDM 模式、TI 建议将未使用的 SDIN2引脚(引脚16)接地。

对于同一模式、将 SDIN2连接到 SDIN1是否存在问题(无 GND)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     没问题。 在将寄存器0x03设置为 TDM 模式后、不会使用 SDIN2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您提供信息