This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:384K 频率设置

Guru**** 2481785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1169936/tpa6404-q1-384k-frequency-set-up

器件型号:TPA6404-Q1

我们在我的放大器产品中使用 D 类功率 IC:TPA6404。 关于 PWM 频率、我们设置了2.1Mhz。   在2018版数据表中、我看到 PWM 频率只能设置为1.8M&2.1M&2.3m。

但在之前的版本数据表中、有更多选项可供选择。   现在、我们要将 PWM 频率设置为384K、这是否可用?

如果是、LC 的建议值是多少?   Tks

SCHDATASHEET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    我想我已经和客户交谈过、让我离线交谈。

    此致、

    Derek