This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4880:我可以将关断引脚直接连接到控制器、还是最好将电阻器与关断引脚并联?

Guru**** 2813265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1168677/lm4880-can-i-connect-the-shutdown-pin-directly-to-a-ucontroler-or-you-be-better-to-put-a-resistor-in-parallel-with-the-shutdown-pin

器件型号:LM4880

查看 LM4880数据表、可以看到、关断引脚可以直接连接到微控制器的 GPIO 引脚、这与 GPIO 的电压有关。 我的问题是、是否最好将参考电阻器与该引脚并联。 在本例中、什么是好的比例?

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    最好放置一个电阻器来确保关断引脚的已知状态、例如。 您可以将上拉电阻器与 uC GPIO 一起放置、这样 LM4880默认处于关断状态、并且仅在 uC 将引脚下拉至 GND 时才启用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    你过得怎么样? 感谢您的快速回复。 让我们看看我是否正确。 理想情况是使用连接到关断引脚和 GND 的电阻器将 GPIO (HsMute)系列连接到中、这是正确的吗? 请参见下图。

    提前感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    这是一种实现方法、在这种情况下、HsMute 需要上拉引脚以关断 LM4880。
    我的建议如下:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan

    再次感谢您的反馈。 那么、让我看看我是否理解正确。 HsMute 是一个 GPIO 配置为输出、因此我可以对其进行数字控制。 如果 HsMute 为低电平、则 VDD 和关断之间的电流将非常低、因此 SH关机 引脚上的电压将接近5V。 但是、如果 HsMute 为高电平、则 SHutdownPIN 将为3.3V、对吧?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    虽然 我不知道您对 LM4880和 UC 的预期 VDD 是多少、但您回答正确。 让我在下面添加更多详细信息。
    通常、您可以将 uC 的 GPIO 输出配置为开漏、然后有两种情况:

    • GPIO LO 意味着 uC 将下拉节点、然后关断将看到 GND 电势(低电平状态、启用 LM4880)
    • GPIO HI 意味着 uC 将释放节点、然后关断将从上拉电阻器中看到 VDD 电势(高电平状态、禁用 LM4880)

    如果 uC 是推挽式而不是开漏式、则其工作方式类似:

    • GPIO LO 意味着 uC 将下拉 节点、然后关断将看到 GND 电势(低电平状态、启用 LM4880)
    • GPIO HI 意味着 uC 将强制 向节点施加电压(请小心强制仅强制施加 LM4880支持的电压、仅当两个器件具有相同的 VDD 基准时才建议这样做)、那么 Shutdown 将从上拉电阻器中看到 VDD 电势(高电平状态、禁用 LM4880)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan

    感谢您的回复和关注。 更具体一点、我使用的是 Raspberry Pico UC、GPIO 上具有3.3V 电平、VDD 为5V。 考虑推挽配置。 当 GPIO LO 意味着 uC 将下拉节点、而关断将看到您说过的 GND、我同意您的意见。 但是、当 GPIO HI 意味着关断时、电阻器上的电压将为3.3V、压降约为1.7V、但这种配置(推挽)我看不到 VDD 和电阻器的需求、我只能有 GPIO 和关断节点。 你同意吗?

    正如我在数据表中看到的、当我想用一个按钮来控制关断引脚时、使用一个上拉电阻器将非常有用、这是有道理的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    您的分析是正确的、将外部电阻器与推挽控制器配合使用的唯一好处是在放大器通电但控制器未通电的情况下具有已知状态。 如果这不是您的应用所关心的问题、那么您只需不使用电阻器即可。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    再次感谢。 实际上、5V Vdd 的来源与 uC 相同、因此我认为这不会影响我的应用。

    非常感谢您的所有回答。

    此致。