This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:PCM6360-Q1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170104/pcm6360-q1-pcm6360-q1

器件型号:PCM6360-Q1

您好!

我们想让您的大脑了解类似的 PCM6360不连续波形问题。

 

我们输入连续波形(CH1) 并获取 不一致的输出。 信号序列是 ADC-DSP-DAC、对应于 PCM6360-ADAU1446-PCM1690。  因为我们可以在 DAC 输出和 DSP 输入中看到不连续信号。 DSP 内部仅通过信号。

 

 这更有可能是 PCM6360-ADC 问题。 请帮助我们解决此问题。 下面是波形捕获和 DSP 连接原理图。  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在短时间内恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我解释一下信号链吗? PCM6360从何处接收模拟输入? 这是不连续的。

    是将芯片设置为从器件或主器件。 BCLK、LRCK 来自哪里?