This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864EVM:在主模式下使用 PCM1864时的建议设置过程

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864EVM, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128117/pcm1864evm-recommended-setup-procedure-when-using-pcm1864-in-master-mode

器件型号:PCM1864EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1864

您好!

在主模式下使用 PCM1864EVM 时、您能告诉我建议的设置过程吗?
我想知道设置过程是否有任何限制、尤其是在更改 PLL 参数或分频比时。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kato-San

    我记得 我们曾遇到过类似的情况,但当我们进行讨论时,我们可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    今天、我只是尝试复制 PCM1864是否与您的过程正常工作。 因此、我获得了与您类似的体验。
    要求如下。
    PLL 输出频率不应超过98.3MHz。
    -"仅主机模式"框中显示的初始时钟分频器不应超过24.58Mhz 晶振频率。

    最后、我想确认一下、在从96kHz 更改为192kHz 时、为什么必须将自动时钟检测按钮切换开/关一次才能达到所需频率? 这似乎是一个不必要的步骤。 GUI 是否是原因?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我们看到的情况是、没有关于更改时间的数据。

    上述过程有助于获得96kHz 和192Khz 的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们确实看到了无数据的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    有许多不明确的问题,但我将结束这一问题。
    感谢您的合作。

    此致、
    加藤