This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:需要支持来选择 LM3886的静音电容

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167634/lm3886-need-support-to-select-mute-capacitance-of-lm3886

器件型号:LM3886

您好!

我已连接 数据表中的 LM3886T/NOPB 应用电路。 您能否确认 Panasonic 公司的 ECA-1CM101I (100uF)可用作静音电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    静音电容设置为创建用于开启和关闭静音的大时间常数。  

    ECA-1CM101I 器件型号看起来不错。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    RM - 15000、cm - 100uF

    时间常数-1.5s (典型值)

    该时间常数是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没关系。

    此致、

    Derek