This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:在 BTL 模式下、SMPS 的总线泵回是否存在问题?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170149/tpa3250-is-bus-pumping-a-concern-in-btl-mode-with-an-smps

器件型号:TPA3250

您好!

正如标题所说、在 BTL 模式下驱动两个扬声器时、总线泵回的设计注意事项是什么。 两个扬声器将在不同的频率范围内工作、一个中频扬声器、另一个高频扬声器。

我希望为此使用 SMPS。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Suira  

      总线泵送的问题始终在输出 THD 上、最终输出将具有泵送、并且是高次谐波频率。 但 SMPS 的开关频率通常应非常高、并且远离音频频带。 设计良好的 SPM 不应具有太大的电压纹波、从而超出器件的最大电压规格。 因此、对于大多数盒装器件而言、不应存在问题。 只需使用我们可以接受的尽可能多的总线电容器和去耦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 您是否会推荐适合此应用的任何特定 SMPS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Suira

      恐怕我们对  SMPS 产品不是很熟悉。 我们要传输的输入和输出电压是多少? 我会检查 TI 是否有类似的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想使用电源供电的交流/直流转换器、即120 VAC 输入至32 VDC、为 TPA3250供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Suira

      您可以按照以下链接选择要使用的交流/直流块。 每种方法都有推荐的器件。  

    https://www.ti.com/solution/industrial-ac-dc?variantid=18288&subsystemid=19511