This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5120-Q1:如何为2通道 I2S 输出配置器件?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170812/pcm5120-q1-how-to-configure-the-device-for-2-channel-i2s-out

器件型号:PCM5120-Q1

你(们)好  

您能否建议如何将器件配置为标准双通道 I2S 输出?  (用于两个模拟输入通道)

48kHz 采样率、24位数据、立体声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议下载 Pure Path 3软件包。 使用此选项、您可以根据需要设置器件。 此外、您还可以根据需要对配置进行任何更改