This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:单端配置问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1169605/tlv320adc6120-single-ended-configuration-problem

器件型号:TLV320ADC6120

大家好、我将使用 TLV320ADC6120开发一个采集板

我有 一个振幅为+/- 2Vpp 的输入信号在0V 时发出。

我使用了 MICBIAS/2 输出将信号转换到0-2.75V 范围、使用该输出创建共模电压是否正确?

我需要具有直流耦合信号。

我将 ADC 配置为 Σ-Δ 输入 模式直流耦合。 (IN1P、IN1M=GND)、对吗?

我采集的数字信号在上侧似乎已饱和、如果我将通道配置为差分模式、我会看到相应的输出。

配置 寄存器 BIAS_CFG 寄存器(地址= 0x3B)我也遇到问题、表8-84中引用的 VCM 的含义是什么? 能否使用具有 VCM 电平 的 MICBIAS 来移动信号?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是直流耦合电路是什么?

    也许您可以尝试下面的管理方法、看看它是否起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常有趣的解决方案、我使用了经典的运算放大器加法配置来移动信号。

    如果我将 ADC 通道配置为直流耦合单端、从数字的角度来看、似乎将信号转换为大约2 Vocm 的信号。

    如果我将 ADC 配置为差分模式、我会看到输出信号如预期的那样。

    第二个问题:为了使用内部 PGA、我需要在差值模式下输入、它是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在短时间内作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于直流耦合操作、我建议使用第0页 R59将 Vref 设置为2.75v。 然后、借助运算放大器电平位移、将 ADC INP+引脚上的无信号电压设置为 Vref/2 (1.375)。

    如果您现在在通道增益为0dB 的1.375v 偏置信号周围提供1Vrms 的电压,您应该会看到正确的输出。  

    内部 PGA 也应可用于单端输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我为 PGA 设置增益时、所有输入信号都会放大(DCBIAS+AC 组件)。  
    我确认 R59配置为获得2.75V 电压。
    我会仔细检查所做的配置、但它似乎不适用于单端通道配置。

    下面是我正在使用的配置  

    AdcCfgReg_t ADregistersInit[]={
    //由 ADCx120EVM-SW v3.0.5生成
    // TLV320ADC6120器件配置
    //----------------------------------
    //重置
    //----------------------------------
    //选择第0页
    { 0x00、0x00 }、
    //重置设备
    { 0x01、0x01 }、
    // 10ms 延迟
    {CFG_META_DELAY、10}、
    //----------------------------------
    //开始设备内存
    //----------------------------------
    //页0 (0x00)转储
    //选择第0页
    { 0x00、0x00 }、
    //唤醒并启用 Areg QCHAGRE 100ms
    {0x02、0x99}、
    {CFG_META_DELAY、10}、
    { 0x05、0x01}、
    // ASI 配置
    {0x07、0x70}、
    {0x09、0x00}、
    // ASI 处于从模式
    { 0x13、0x02}、
    {0x14、0x44}、
    { 0x16、0x00 }、
    // ASI 通道配置
    { 0x0B、0x00 }、
    { 0x0c、0x20 }、
    { 0x0d、0x00 }、
    { 0x0E、0x00 }、
    // PDM 配置
    {0x1F、0x40}、
    // GPIO 配置
    {0x21、0x00}、
    //偏置配置和 ADC 满量程
    {0x3B、0x00}、// 0x50 -> ADC (0:1)满量程0 -> 2.75V 1 -> 2.5V 2 -> 1.375V、MICBIAS 设置为 VCM //0x00 MICBIAS 设置为 VREF
    //通道1配置
    {0x3c、0x98}、//0x98 =差分输入、阻抗20kOhm //bb8 =单端
    //通道2配置
    {0x41、0x98}、//差分输入、阻抗20kOhm
    //增益配置
    {0x71、0x00}、

    // DSP 配置
    {0x6b、0x00}、// 0x01 HPF 输入滤波器在12Hz 时启用
    { 0x6c、0x00 }、
    //输入和输出配置
    {0x74、0xc0}、
    //选择 Page1
    { 0x00、0x01 }、
    //VAD 配置
    { 0x1E、0x00 }、
    { 0x1F、0x00 }、
    //选择第0页
    { 0x00、0x00 }、
    //powerup 配置
    {0x75、0xf0}、
    //结束表
    {CFG_meta_end、0xFF}、
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6120_5F00_0DB.cfge2e.ti.com/.../6120_5F00_10DB.cfg

    我从我们的纯路径3工具制作了2个文件。 一个文件设置增益为0dB、第二个文件设置增益为10dB。

    您可以为器件提供48k 的 LRCLK 和3.072MHz 的 BCLK。

    请告诉我这是否有帮助。 ALO 请向我发送原理图