This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:TAS6422-Q1

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170354/tas6422-q1-tas6422-q1

器件型号:TAS6422-Q1

我想知道我是否要设计扬声器、如何设计30W PA 的电源树。 比如我将选择的输入功率以及如何选择 铝电解电容器。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型的铝电解电容器值为470uF、我们已经对音频性能进行了全面评估。

    如果您想减小该值、则应在您的一侧对其进行评估。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有文档展示了如何计算 铝电解电容器的电容、我们在设计时应该知道什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiyang

      很抱歉、没有计算方法、不同客户的情况会发生很大变化。 我们建议在第一版 PCB 上留出更多电容器的空间、并测试音频性能以做出最终决定。