This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:向 HPL/HPR 线路添加 ESD 保护的正确方法是什么?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171115/tlv320aic3268-what-is-the-proper-way-to-add-esd-protection-to-the-hpl-hpr-lines

器件型号:TLV320AIC3268

目前、我将 HPL 和 HPR 信号直接连接到立体声插孔。

当有人插入耳机而不影响输出时、保护这些输出免受 ESD 影响的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    数据表中未注明、但 HP 输出引脚应内置 ESD 保护电路。 另一个100 μ F 电容器串联放置是可选的