This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2132:输入阻抗

Guru**** 2303350 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171954/opa2132-input-impedance

器件型号:OPA2132

大家好、

我将与您联系、询问 OPA2132的客户方面的一个好奇问题。

对于 OPA2132、输入阻抗规格如下:

您能否分享一些有关我们如何测试此输入阻抗规格的见解?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    请在下方查找有关如何确定运算放大器共模输入电阻和输入电容的说明。

    Rin_cm = delta_vcm / delta_ib -请见下面。

    Cin_cm 基于-3dB 滚降、其中 Cin_cm = 1 /(2*Pi *f*R1)-参见下文。

    由于在线性运行中、输入端子处于虚拟短路状态、因此差分输入阻抗的测量涉及的范围要大得多、影响也小得多。