This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:I2S 至 USB 可能

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC32X4SW-LINUX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170448/tlv320aic3204-i2s-to-usb-possibilities

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC32X4SW-Linux

你好。

我正在寻找一些器 件将 I2S 音频从音频编解码器 TLV320AIC3204转换为 USB。

是否有任何设备?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    TI.com 上显示的 PCM290x 系列器件是 USB 编解码器。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daveon。

    感谢你的答复。

    我查看了 PCM290x 系列、但这些编解码器没有我们需要的功能。

    我想问一下 TLV320AIC3204音频编解码器与来自芯片实验室的 CP2615 USB 到 I2S 音频桥的兼容性。

    该解决方案将适合我们的需求。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    从较高层次看、CP2615应与 AIC3204兼容。 2通道 x 24位字长 x 48kHz SR => BLCK =2.3Mhz,MCLK 必须> BCLK。 CP2615支持高达12MHz 的频率。  

    应支持 USB Data>> CP2615>>AIC3204、数据表讨论了如何将 I2S 配置为从器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daveon。

    感谢您的信息。

    我想问是否可以使用 TLV320AIC32X4SW-Linux 驱动程序通过 I2C 控制编解码器。

    我们设备的核心将是配备英特尔凌动处理器和 Linux 操作系统的随附 PC 模块。

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!