This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:有关引脚16电阻的问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170776/tas5717-question-about-pin16-resistance

器件型号:TAS5717

尊敬的专家

生产出了一批1500块电路板、其中有少量电路板、当引脚16电阻为18.2K 时、音频是间歇性的、有时是静音的。 用手触摸此电阻器将产生反应、有时会发出声音。 我将电阻更改为16K、声音正常、不会间歇性出现、我想了解正在发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

       TAS5717/9 PWM 处理器包含一个内部振荡器、支持 I2S 时钟速率的自动检测。 这降低了系统成本、因为不需要外部基准。 kΩ、TI 建议使用18.2k Ω(1%)的基准电阻器值。 这应该在 OSC_RES 和 DVSSO 之间连接。

      正如您提到的、您是否在电阻未连接到电路时测量电阻? 可能是由于电阻值误差造成的。   

    谢谢!

    Aylin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aylin

    该电阻值正确。 用1% R 电阻值更改18.2K 的电阻、并且声音仍然异常。 将其更改为16K、声音正常。

    我们的产品 R32使用18.2K。 大部分产品正常、但只有一小部分音频异常。 2. R32的规格建议18K、没有调整范围、我对有缺陷的产品使用16K、在当前测试中没有发现其他副作用。 稍后会有什么关系。 3.是否有 IC 的内部图? 您能否分析该电阻的功能? 如有任何消息、请尽快回复。 我们向客户解释原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

      是否已在正常和异常情况下检查 PWM 波形?  

      OSC_RES (18.2kOhm)电阻器对电容敏感。 您可以检查客户的布局以确认问题是否可能是 OSC_RES 引脚与 在 OSC_RES 引脚上产生噪声的相邻引脚之间的耦合。 请注意更大的间距、并尽量减小 OSC_RES 和 相邻引脚之间的距离。

      同时、请注意客户电路板的所有 GND 都是牢固连接的。

      谢谢。

    张艾林