This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:逻辑输入 SKI、LRCK、BCK 阈值

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171259/pcm1861-logic-input-ski-lrck-bck-threshold

器件型号:PCM1861

您好!

我们的客户对 SKI、LRCK、BCK 施密特触发逻辑输入有疑问。 您能告诉我们输入低阈值到高阈值以及输入高阈值到低阈值电压、呈现出类似 DVDD 形式的 xx%。

它看起来不是施密特触发输入、而是 LRCK 和 BCK 是施密特触发输入。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.75* IOVDD       高

    0.25* IOVDD      低