This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:在8x 插值设置中出现 PCM5122问题

Guru**** 2814095 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171406/pcm5122-pcm5122-issue-at-8x-interpolation-settings

器件型号:PCM5122

大家好、

我们客户的此咨询与下面的其他主题有关

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1158567/pcm5122-how-to-use-16x-interpolation

根据我们的客户、

我们将 PCM5122与 TDM (3线)总线搭配使用、时钟信号 BCLK 和 SCLK 为12.288MHz。 (8 x 32位、48kHz)
此时 PLL 被禁用。

此时、PCM5122采用 x8内插、但在15kHz 以上的频率下、该输出信号不是更好的正弦信号。 因此、我们将使用 x16插值、但这会产生失真的输出信号。 我们做了什么错误和/或必须更改哪些额外的寄存器?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    根据表8,384KHz 似乎   是各种 OSR 的最大生成速率, 这表明 FS= 8和16KHz,OSR 可以是 x8或 x16  ;但对于 FS=32、44.1和48kHz,它可以是 OSR=x8而不是 x16。  但是、我怀疑数据表错误。 我建议对于 FS=48K 和 x16 OSR 采样、增加 SCK 、然后在流程中 确保选择使用新增加的 CLK 的路径。  

    此致、

    Arash