This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:TAS5719 OSC RES 值选择-器件性能与 OSC RES 值之间的折衷

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171614/tas5719-tas5719-osc-res-value-selection---tradeoffs-in-part-performance-vs-osc-res-value

器件型号:TAS5719

在努力找出6 - TAS1519器件在输出音频中表现出不稳定性的根本原因时、同事得出结论、这不是由于焊锡膏造成的、即在 TAS1519下沉积的焊料量。  但是、他们确定、如果将 OSC RES 值从18.2k 降低到16k、则间歇性音频问题消失。  如果它们将电阻器值增加到20k、则在 OSC RES 和 IC 之间没有大量的探测或迹线会导致音频出现。

是在 OSC RES 值和功率放大器的性能之间进行权衡。  18.2k 是否会导致功率放大器在最佳工作点运行?  价值的利弊权衡是什么?

 在制造的数百个器件中、我们可能不会更改6个器件的 BOM、但最好了解 OSC RES 值与 IC 性能之间的关系。  这些器件已经工作多年、没有任何问题。 我认为 TAS1519下方缺少焊料会导致接地不良、触摸电阻器热端、触摸 OSC 引脚附近或触摸 IC 和电阻器之间的走线基本上会启动振荡器。  由于我不知道内部电路,所以我无法确定我的理论是否正确。

任何见解都值得赞赏。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的研究和分析。

    因为这个芯片太旧了、我也不是很熟悉。 但根据我的搜索、我认为您的理解应该是正确的。

    请参阅以下2 e2e、他们的评论似乎非常接近您的评论、也许可以作为您的参考。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/185/osc_res-of-tas5711

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/348443/tas5717-osc_res-trouble-shooting

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我需要对你的意见作出一些澄清。

    您说"应该是正确的"是什么"理解"?

    您发布的链接都不起作用。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为 TAS1519下方缺少焊料会导致接地不良、触摸电阻器热端、触摸 OSC 引脚附近或触摸 IC 和电阻器之间的走线基本上会启动振荡器。  由于我不知道内部电路,所以我无法确定我的理论是否正确。

    ->这是您的"理解"。 我也同意你的意见。 或者你有任何其他意思我没有得到,如果是,请提醒我。

    在我看来、这个引脚对电阻很敏感、因为它用于修整 PLL。

    如果有噪声影响布线、 则芯片内部的 I2S 时钟检测块 将出现问题。

    更改为16欧姆可以改善音频 间歇性、您是否在其他正常电路中尝试过这种情况?

    或者、您也可以将异常芯片更改为这些正常电路、以验证它是否仍需要16 Ω 电阻才能工作?

    谢谢

    Jesse