This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:连接铁氧体磁珠时、FAULT 引脚保持低电平

Guru**** 2522930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171648/tpa3112d1-fault-pin-stays-low-when-ferrite-beads-are-connected

器件型号:TPA3112D1

我已经组装了电路板、但无法确定故障引脚为什么会保持低电平(除非我将 IC 置于关断状态、否则很明显)。 最后、移除输出端的铁氧体磁珠后、我能够使器件脱离关断状态、而故障 LED (LED2)不会亮起。 此原理图的输出侧几乎直接从 评估板 用户指南中提起、使用完全相同的铁氧体磁珠... 有人能帮我找出我遇到问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

      您的原理图中的 C14/C15就是导致问题的原因。 使用 FB 作为滤波器时、输出端的总电容不应大于2.2nF。 通常使用1nF 就足够了。 较大的电容器很容易导致 OC 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我最后一分钟移除了电感器、但没有意识到输出电容要求。 谢谢!!