This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:采用 ICC 功能的原理图设计

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171678/tas2781-schematic-design-with-using-icc-function

器件型号:TAS2781

我们现在使用4 pA 驱动器4扬声器内核2盒式扬声器。 (每个盒子有2个芯片)

为了使用 ICC 引脚实现增益同步、我 分别将4 pA ICC 引脚短接还是将左扬声器2 pA 短接和右扬声器2 pA 短接?

关于总线监控器、我们需要20k 上拉电阻器才能达到1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ICC 只能连接2个放大器、用于在两个相对放置的扬声器之间共享增益、以保持立体声图像。
    所有4个扬声器都是相同类型的扬声器吗? 您是否找到了这些地址? 我宁愿在1个左右放大器之间连接 ICC 引脚。

    关于总线管理器、让我仔细检查一下、因为该功能可能已经在器件中可用、因此您无需放置外部上拉电阻器。 我将尽快再次讨论这个问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是。4扬声器类型相同。 我会考虑您的建议。

    请尽快向我提供您的意见。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于总线管理器、这是器件的特色、可通过控制第0页寄存器0x0D 中的 TX_KEEPEN 位来启用/禁用。 该位 控制 SDOUT 和 ICC 引脚的总线保持器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师