This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:温度等级

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1, TAS5441-Q1, TAS5411-Q1, TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172795/tas5421-q1-temperature-grade

器件型号:TAS5421-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5441-Q1TAS5411-Q1TAS5431-Q1

大家好、

TAS5421-Q1、1级(125C)或2级(105C)的温度等级是多少? 请从数据表中找到以下捕获。  


根据数据表、TAS5411-Q1、TAS5431-Q1、TAS5441-Q1均为1级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    TAS5421-Q1是1级。   

    我们建议使用 TAS5441-Q1而不是 TAS5421-Q1。

    此致、
    Gregg Scott