This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:使用不带 EVM 板的 PPC

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TPA3255, SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171590/pcm5242-using-ppc-without-evm-board

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他器件: TPA3255SRC4392

你好

是否可以在没有 EVM 板的情况下使用 PC2? 我想设计一个采用 SRC4392和 PCM5242的电路板来驱动 TPA3255放大器和主机控制器(可以是 MSP430或 Atmel 328P)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想知道您的控制器是否可以与 PPC2通信。  让我与 PPC 团队核实一下、我将 在下周初回复 、因为我将在办公室外工作几天。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选中了、答案是 您无法 直接使用它、 但您可以使用 EVM 获取 I2C 信号并将其发送到您的电路板。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash、非常清楚。