This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:器件建议

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171656/tlv320aic3109-q1-device-recommendation

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、

我正在寻找用于玩具应用的音频编解码器。

要求:

低成本

I2S 接口

用于驱动低功耗单声道扬声器的音频 DAC

4.无需 MIC 输入

您是否有推荐的器件?

最棒的
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    如果没有 MIC 输入、是否有任何类型的模拟输入? 如果没有 AIN、我建议 使用 DIN 扬声器放大器。

    扬声器所需的负载和输出功率是多少?  客户是否对 具有集成扬声器放大器以降低 BOM 的编解码器感兴趣?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的回复。 这是一个简单的玩具应用、只有扬声器可以播放指示器声音、因此无需任何模拟输入。

    客户需要 I2S 接口来接收来自 MCU 的数字音频信号、并需要集成音频 DAC 和 AMP 来驱动单声道扬声器。

    如果没有此类器件、则可接受多芯片解决方案。

    我不知道扬声器的功率、但它应该是低功率。

    此应用仍处于非常早期的概念阶段、客户正在收集有用器件的信息。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    鉴于项目要求未完全概述、我建议使用 TAS2505。 由于它是一种玩具应用,扬声器的输出功率可能小于5W,D 类是最受欢迎和最高效的架构,而且价格极具竞争力。

    为了便于您了解、请注意、任何具有数字输入的音频扬声器放大器实际上都内部集成了 DAC。 随着对话的继续、询问适合快速搜索工具 的客户规格:https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html

    *还要注意扬声器是4欧姆还是8欧姆负载。

    当您获得更多信息时、您可以询问某些功能是否对其应用有益(IV 检测、升压、扬声器保护算法等)、并通过在浏览器中键入"winlpa/"来查找更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的善意建议。

    该设备似乎正常。 我将与客户确认。

    最棒的
    Zeming