This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:模拟输入

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171811/pcm1808-q1-analog-input

器件型号:PCM1808-Q1

您好!

发布于: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1076843/pcm1808-q1-center-voltage-input-range

'与输入串联的隔直电容器-在本例中、器件会将输入自偏置为 Vref (0.5Vcc)'

我不确定是否理解正确:在具有直流阻断电容器的5V 电源应用中、输入由 ADC 偏置为2.5V。

此外、数据表显示模拟输入电压可以是3VDC。

它是否意味着最大值 任何输入交流信号的 VPP 可以是3V? 在隔直电容器之后、VinR/L 引脚中的实际电压范围是1V 至4V?

此致、

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于5V 的 Vcc、无信号的引脚直流电平为2.5V。

    当交流信号通过电容器耦合到引脚上时、引脚电平可以从2.5V 变为4V、因为正弦输入达到最大值。

    当正弦输入最小时、引脚从2.5微伏到 IV

    1V-4V 的这种变化为3Vpp