This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:TLV320AIC3101 POP 声音

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171194/tlv320aic3101-tlv320aic3101-pop-sound

器件型号:TLV320AIC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104

我们的客户使用 TLV320AIC3101生成噼啪声、如下所示:

输出电平控制= 0dB;

2.初始化 TLV320AIC3101时、如果未 启用 HPLOUT D0、则不会出现 POP 声音。 单独启用 D0后、将显示 POP 声音

3.如果您在启用 D0之前打开 HPLOUT 静音、仍将显示弹出

4.输出 HPLOUT 作为线性输出、将其连接到计算机的 MIC 输入以进行记录、并参考图片以了解 POP 声音波形

通道  

e2e.ti.com/.../0272.codec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    *耳机输出中的噼啪声通常是在初始配置过程中向 HP 输出施加共模电压时引起的。 寄存器42用于斜升 HP 输出上电过程、以最大程度地减小可能的弹出效应。

    为了减少 PoP、您可以尝试将寄存器51和65的 D2位设置为零、以便在断电时将 HP 输出弱驱动至共模。 另一个要尝试的方法是在关闭 HP 输出之前将其静音。*

    另请参考: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866338/tlv320aic3101-pop-sound-when-tlv320aic3101-starts-recording

    此致、

    Daveon D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.客户根据意见修改了寄存器。 波形显示在附件中、没有显著改善

    2.客户主要想在加电过程中解决 POP 声音;

    3. MIC 输入端子的电容是否有影响。 客户使用陶瓷电容器、但它不会振铃到输出端子

    4. TLV320AIC3104在上电和断电期间是否也有 POP 声音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="543105" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171194/tlv320aic3101-tlv320aic3101-pop-sound "]输出 HPLOUT 作为线性输出,将其连接到计算机的 MIC 输入进行记录,并参考 POP 声音波形的图片[/quot]

    遗憾的是、上电时线路输出始终会有一个弹出窗口。 但是、有一些方法可以使用 杂音抑制寄存器(上文提到的第42条)来最大限度地减少、但这些方法用于耳机输出(HPOUT)。 这些输出旨在进入具有静音功能的放大器、等待编解码器线路输出完全加电、然后放大器将取消静音以避免弹出。  

    客户可以尝试做的一件事是、首先为输出驱动器加电、然后取消静音。 它们还可以尝试进行差分、因为弹出往往会消除。

    此外、请遵循电源建议以最大程度地减少 PoP: