This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:如何配置 ADC 的低通滤波器、以通过 PPC3将频率限制在20kHz 以内

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172350/tlv320adc3140-how-to-configure-the-low-pass-filter-of-adc-to-limit-the-frequency-within-20khz-by-ppc3

器件型号:TLV320ADC3140

尊敬的:

在声学测试期间、我们发现了以下问题:

ADC 3140 混叠索引不正常、需要大于60dB。 现在实际测量值为55dB;

我们希望通过 PPC3工具配置 ADC 的低通滤波器、将频率限制在20kHz 以内

此致、

温谷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参阅下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下配置方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试低通巴特沃斯2。 它具有更高的滚轮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,脱欧

    [引用 userid="111942" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172350/tlv320adc3140-how-to-configure-the-low-pass-filter-of-adc-to-limit-the-frequency-within-20khz-by-ppc3/4412221 #4412221">您可以尝试低通巴特沃斯2。 它具有更高的[/ 报价]

    您是否意味着通道2的两个双二阶 都更好地选择"低通巴特沃斯2"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我相信巴特沃斯2是二阶的