请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TWL1103T-Q1 您好,
我的组件 PN->TWL1103T-Q1在 MCLK、PCMCLK、PCMSYN 引脚中接受3个 CLK。
五振铃 器-
REG#0 99
第1号法规91
第2号法规56.
第 3号法规第60条
REG#4、REG#5 00
此外、MIC1P 输入应具有500mvp2p 正弦1kHz (不在直流电上)
为什么 我在 Scoop 中看不到 EAR20端口? 如何知道组件是否正常工作?
谢谢你