This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:[ESTEC]查询 PCM9211的音频输入/输出计数

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173182/pcm9211-estec-inquiry-for-audio-in-out-counts-of-pcm9211

器件型号:PCM9211

大家好、TI 支持团队

在音频产品设计过程中、我想询问 PCM9211的规格、如下所示。

要设计的产品的规格如下所示。

[音频输入]

模拟输入:1件

SPDIF:1ea

数字输入(I2S):1件

[音频输出]

模拟输出:1件

数字输出(I2S) 3eA

使用 PCM9211是否可以进行上述设计?

PCM9211有多少音频输入/输出?

(模拟、数字(I2S)、SPDIF)

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    您提到的配置是可能的。

     您也可以使用 MPIO 引脚有多个选项 , 要使用各种选项,请参阅第118页以查看可能的可视配置。  

    PCM9211具有最大8通道 PCM 路由功能、可通过使用所有 MPIO 启用此功能。  更多信息请参阅第51页。

    此致、

    Arash