This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:如何将两个 PA 设置为不同的通道

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171640/tas5805mevm-how-to-set-two-pa-to-different-channels

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

尊敬的 TI 工程师:

你好。

我将评估板(TAS5805M)设置为 tdm 模式:我将两个 PA 输出的音频设置为通道0/1和2/3、但实际上一个 PA 可以正常工作;而我将它们的输出设置为相同的通道、两者都可以工作。 请告诉我如何将它们设置为不同的通道。 以下是我的设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huiyu、

      很高兴回答您的问题! 字长度通过寄存器(P0-R51-D[1:0])选择。 数据的偏移通过寄存器(P0-R51-D[7])和寄存器(P0-R52-D[7:0])进行选择。 您可以将附加的文件作为参考。   /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/8446.TAS58xxTDM16-Configurations.pdf

      非常感谢!

    张艾林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ayin,

    感谢您的响应~我将 PA 的寄存器(0x34)设置为0x00、并将另一个 PA 的寄存器(0x34)设置为0xC0。 但只有一个 PA 可以正常工作、而另一个 PA 无法正常工作。 当我将两个 PA 的寄存器(0x34)设置为0x00时、两者都可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Huiyu

    我们确信 CH2和 ch3 TDM 具有音频数据、对吧? 我们可以在其他一些器件上尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow

    我确定  CH2和 ch3 TDM 具有音频数据、因为当我将两个 PA 的寄存器(0x34)设置为0xC0时、它们就可以工作。 我只有一个 TAS5805MEVM、因此无法在其他器件上尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 工程师:

    这个问题已经解决、感谢大家的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huiyu、

      不、谢谢! 问题是如何 解决的?

    Aylin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将寄存器(0x35)设置为0x33、然后问题得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huiyu、

      好的。 谢谢!

    Aylin