This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:AVDD IOVDD 和 PVDDL 上的工作电流

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1171257/tas2781-operating-current-on-avdd-iovdd-and-pvddl

器件型号:TAS2781

电源轨 AVDD、IOVDD 和 PVDDL 上的工作电流如何?

扬声器为2W 4欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 AVDD 和 IOVDD、您可以参阅数据表第9页底部的典型电流消耗表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2781.pdf#page=9&zoom=100,0,700

    PVDDL 可能取决于输出功率级别和功率模式配置。 如果 POWER_MODE1、PVDDL 将在图6-15和6-17所示的效率降低之前驱动该区域的输出、通过该效率图、您可以估算 PVDDL 消耗。 如果 POWER_MODE0、则 PVDDL 将接近空闲消耗、因为它不会驱动输出。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Salazar

    感谢您的回复。 我对此仍有一些困惑。

    对于 AVDD 和 IOVDD、该表似乎未显示正常模式下的电流。

    我们为 PVDDH 和 PVDDL 使用了外部电源。

    PVDDH:直流模式9-12V、交流模式20V

    PVDDL:交流和直流模式始终为5V

    那么、我们的电源模式和配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否详细说明什么是"正常模式"?
    外部 PVDDH 和 PVDDL 可以是电源模式 0或1 (模式0将强制 PVDDH、而模式1启用 Y 桥功能)。 这两种模式都包含在表中、您可以注意到、消耗值是相似的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    "正常模式"表示 PA 在正常条件下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否知道将使用哪种功率模式? 如上所述、根据应用所需的 PVDDH 方案、我认为您可能正在使用功率模式0或1。
    在任何情况下、这两种模式都包含在表中:

    空闲与播放之间的 AVDD 和 IOVDD 不应存在很大差异、因为播放期间的大部分消耗都是从 PVDDL 或 PVDDH 驱动的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在我似乎明白了。 感谢您的患者回复。