请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173722/pcm6260-q1-pcm6260qrtvrq1
器件型号:PCM6260-Q1您好,专家:
我正与客户合作 评估 PCM6260-Q1 6通道音频 ADC (具有噪声消除功能)的最大功耗、以便进行热性能仿真。
但我找不到 VBAT 和 MICBIAS 工作最大功耗数据表。 您能否为 VBAT 和 MICBIAS 提供用于热评估的最差工作电压/电流数据? 谢谢你
|
|
电源轨 |
最大电流(mA) |
功耗(W) |
|
AVDD/BSTVDD |
3.3V |
34.2. |
0.11286 |
|
IOVdd |
1.8V |
164.6 |
0.29628 |
|
VBAT |
12V |
?? |
|
|
MICBIAS |
?? |
?? |
|