This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:ES7202替代产品

Guru**** 2541580 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173519/tlv320adc3100-es7202-replacement

器件型号:TLV320ADC3100
主题中讨论的其他器件:PCM1808

各位专家、您好!

我们可以帮您查找 ES7202的替代产品吗? 非常感谢!

http://www.everest-semi.com/pdf/ES7202%20PB.pdf

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我们的产品系列中没有任何单通道 ADC、也不清楚7202支持什么串行接口。 但在不了解客户的主要关注点的情况下、我们要定位的最佳器件是用于功能丰富的 ADC 的 PCM182 (0/1/2)器件、以及作为具有成本优势的解决方案的 PCM1808

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TLV320ADC3100也就足够了。 但是、了解封装偏好、SNR 和 SR 目标、哪个串行接口、价格等非常重要