This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:立体声 BTL 应用的输入

Guru**** 2778185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173273/tpa3250-input-for-stereo-btl-application

器件型号:TPA3250

您好!

数据表中显示 INT_A 和 IN_B 应是不同的信号。 是否可以通过单端信号驱动扬声器?

"单端(1N) SE"是否是正确的选项?  在本例中、8 Ω 负载的最大输出功率是多少? 仅给出了 RL = 4欧姆。

此致、

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neo

    是的、它可以通过单端信号驱动更大的扬声器。

    模式 M0、M1=1、1应该正常。

    输出功率的更多信息、 也许数据表中的第7.10节可以为您提供帮助。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    感谢您的提示!

    此致、

    新生儿