This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:自适应滤波功能不起作用

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167073/tlv320dac3203evm-k-adaptive-filtering-not-functioning

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203

1. 将所有开关、跳线设置为默认位置。(请参阅客户支持服务单 CS1354574上的 PIC)

2.已运行蜂鸣器测试-按预期工作。

3.将音乐 CD 放入 PC 并通过 Microsoft 媒体播放器播放-已验证工作正常。

启动自适应滤波器-加载的应用程序  

5. EVM 耳机没有声音。

我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您可以在您的旁边尝试一下吗?:

    • 通过进入"Typical Configurations"来初始化器件、选择第一个(默认)模式并点击"Load"
    • 确保耳机已连接到 J2。 此时输出应正常工作
    • 单击主面板上的"命令行界面"
    • 在新窗口中、单击左下角的"Record"按钮
    • 返回主面板、双击"Adaptive Filtering"
    • 打开 Adaptive Filtering (自适应滤波)时、您应该会收到一条消息、询问:为该功能对器件进行编程?、然后单击 OK (确定)
    • 您应该在命令行界面窗口中看到一组命令行、请共享这些命令行以验证它们是否正确
    • 此时、应启用该功能、输出将保持静音、并在几秒钟后返回。 启用此功能时、我会得到大约~9dB 的衰减、但您可以使用 BQ0增益控制来调节增益

    如果有任何问题、请告诉我、您可以根据需要将任何图片重新上传到此主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1.蜂鸣声测试是否正常-耳机工作

    2.媒体播放器处于活动状态时执行高性能播放-未检测到输出

    3.自适应过滤的录制脚本

    宽30 00
    W 30 01 01
    宽30 00
    W 30 04 03 91 08 00
    宽30 0B 82 88
    宽30 0D 00 80
    宽30 12 82 88
    宽30 14 80
    宽30 00 01
    宽30 01 08
    宽30 02 00
    宽30 47 32
    宽30 7B 01
    宽30 00
    W 30 3C 02
    宽30 00 2C 04
    宽30 00 2C
    W 30 0C 00 00 00 0A be 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    宽30 00二维
    W 30 14 00 00 00 0A be 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    宽30 00 3E
    W 30 0C 00 00 00 0A be 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    宽30 00 3F
    W 30 14 00 00 00 0A be 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    宽30 00 01
    宽30长14宽25度
    宽30 0C 08 08
    宽30 00
    宽30 41 00 00
    W 30 3F D6
    宽30 00 01
    宽30 10 06
    宽3009 30
    宽30 00
    宽30 40 00

    4、仍未检测到输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    让我返回并在您的原始帖子上确认#3:  

    [引用 userid="541785" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167073/tlv320dac3203evm-k-adaptive-filtering-not-functioning ]3. 将音乐 CD 放入 PC 并通过 Microsoft 媒体播放器播放-已验证工作正常。

    在此步骤中、"已验证工作"是否意味着 DAC3203的输出端有音频? 我希望这与您在后面的帖子中的#2相同:

    [引用 userid="541785" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167073/tlv320dac3203evm-k-adaptive-filtering-not-functioning/4391046 #4391046"]2. 在 Media Player 处于活动状态的情况下执行高性能回放-未检测到输出

    请确保同时使用正确的 USB-MODEVM 电路板默认设置:

        

    另一个问题:如何执行蜂鸣测试? 您是否使用任何特定的 GUI 控件或 I2C 脚本来运行蜂鸣音? 还是 PC 操作系统设置发出蜂鸣音? 请详细说明这一点、我基本上想知道在启用自适应滤波之前是否有任何状态可以播放音频。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我试图做到具体-验证工作意味着放入 CD 并验证它是通过 PC 扬声器播放的。

    切换设置的图像是随 CS1354574一起发送的-我看不到插页可以用于此表单

    下面的代码是通过命令行完成的蜂鸣测试

    #音调生成器
    宽30 00
    W 30 3c 19.
    宽30 49 00
    宽30 4a 20
    宽30 4位
    宽30 4c 10.
    宽30 4D D8
    宽30 4e 7e
    W 30 4F E3
    宽30 48 00
    宽30 47 80

    另一件事:在"典型设置"下、数字麦克风测试也不起作用、尽管我可以在 DOUT 上看到信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您提供详细信息。
    在我看来、EVM 似乎无法流式传输音频数据、这就是您无法通过 USB 播放或录制音频数据的原因。 连接 EVM 时、您能否从 PC 共享器件控制面板的捕捉? 我想仔细检查您的 PC 如何识别 EVM。

    您可能需要按照以下步骤对板载控制器进行重新编程: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773576/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm/2861816#2861816

    随附相关 zip 文件:e2e.ti.com/.../1323.slac563b.zip

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的意思是"设备控制面板"、但这些是我最猜测的。

    今天稍后、我将在喝到足够的咖啡后尝试重置固件-这看起来是一个挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经多次尝试在应用程序运行和不运行时重置 USB 固件、但在步骤7中始终失败。

    我想知道、由于数字麦克风回路不涉及 USB、问题是否出在别处?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    数字麦克风回路仅需要用于输入时钟(MCLK、BCLK、WCLK)的 USB、但是您需要将外部 DMIC 连接到 J6和 J7、您是否有可用的 DMIC?

    为了进一步调试、我将检查以下内容:

    • 使用示波器探头检查输入时钟:
      • TP39 = MCLK
      • TP38 = BCLK
      • TP37 = WCLK
      • TP36 = DIN (在尝试播放音频时、至少应更改该参数)
    • 确保选择 EVM 作为播放设备。 您应该会在回放设备上看到 EVM 作为线路或扬声器输出:
      • 如果您没有看到 EVM 作为播放器件的选项、请告诉我。 我注意到、有时需要几个连接/断开连接才能在我的 PC 上显示为回放选项

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接了数字麦克风

    时钟 MCLK、BCLK 和 WCLK 、如在相应的 TP 上所示

    DOUT 鞋款 MIC 输出、 DIN -无信号、如所示  

    编号
    #数字环回
    #将 DOUT 路由到 DIN 内部、DOUT 引脚
    #仍输出、DIN 引脚被忽略
    宽30 1D 10.

    EVM 被选为扬声器。 (为什么此步骤是因为输出应该连接到耳机(J2))

    在麦克风上发出音频时、在 J2或 PC 上未检测到声音。

    所有这些测试似乎都表明我收到的电路板上有 TLV320DAC3203、该电路板无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我要尝试的最后一个调试步骤是:

    • 重复相同的回放测试或数字麦克风回送测试、这两种测试都应该正常
    • 单击 GUI 主面板上的"状态标志"
    • 请告诉我您看到的已启用内容、尤其是在"DAC Flags"和"Sticky Flags"选项卡中

    您是否曾尝试过不同的 PC?

    我可能会通过私人消息来跟进可能获得第二块电路板在您身边进行测试的情况。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行麦克风环路测试、然后以下标志关闭:

    ADC、DAC:   LADC 溢出-关闭
    ADC、DAC:   RADC 溢出-关闭
    DAC:        HPL 过流-关闭
                Hor 过流关断  

    以下部分全部关闭:

    音频旁路标志
    DRC 标志
    细菌用途标志
    LDO 标志
    耳机检测标志
    粘滞标志

    今天稍后我将尝试使用另一台 PC。

    是的、请通过私人消息联系我们-我确实需要解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在另一台 PC 上运行、结果相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    让我们跟进私人消息、请接受友谊请求。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了11/9的联系信息-您收到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我刚刚回复了私人邮件。 如果发现这种情况有任何问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、电路板 在 Windows 10上工作、但在 Windows 11上不工作-可能是某种安全问题、我现在真的不想处理。

    我将此项目转移到另一台 PC。   感谢您为解决此问题提供的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的反馈、我一定会将这一点归功于我们的开发团队。
    很抱歉、评估此器件时遇到困难。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师