This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:输入电阻

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173590/tlv320aic3104-q1-input-resistance

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

你(们)好

   如何理解以下手册表格中的两个输入阻抗说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用第1行、此部分中也提供了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pdjuandi

         感谢您的支持、但以上句子只能从字面上理解、而不是从技术上理解、因此客户不知道如何选择交流耦合电容器,的参数您能否为原理?提供一些指导   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、对于高保真音频录制、您将希望 HPF 的截止频率尽可能低、可能为20Hz、因此当输入信号较低(最低设置)时(例如-12dB、具有80K 的0.1uF)将提供20Hz 的截止频率、以确保信号的保真度。 因此、在输入端放置一个0.1uF 电容器是可以的。