This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251 BTL 模型保护问题

Guru**** 2414240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172976/tpa3251-tpa3251-btl-model-protection-issue

器件型号:TPA3251

TPA3251采用 AP 软件测试4R 负载正常工作、但在添加音乐信号阻抗4R 喇叭扬声器时、BTL 保护问题、SE 模式工作正常。  电压从36V 变为27V、问题是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    我对您的问题没有很好地回答。 请让我确认。

    问题:

    当您连接4欧姆负载时、所有功能都是正常的。

    但是、当连接4欧姆喇叭扬声器时、电压将从36V 降至27V?

    SE 模式正常、BTL 模式有问题? 还是两者都有问题?

    BTW、如果您使用自己的电路板、您能否向我介绍您的原理图和一些基本设计。

    这将大大有助于解决这个问题。

    谢谢。

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 软件用于模拟4欧姆负载、但 BTL 模型中的实际音乐信号为动态4欧姆、SE 模型为8欧姆、正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的选择似乎没有问题。

    出现问题时、您能否确认以下几个问题?

    1.检查/clip_OTW 和/fault 以确认报告的错误。

    2.检查除 pvdd 外的所有电源是否存在其他异常?

    3.can 您检查的是 LC 滤波器的电感器之前是否存在 PWM 波形。

    谢谢。

    Jess