This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:PCM1804、PCM1820工作频率为200kHz

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1804, PCM1820, TLV320ADC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173274/pcm1820-pcm1804-pcm1820-operating-at-200khz

部件号:PCM1820
主题中讨论的其他器件:PCM1804TLV320ADC3120

我需要一个必须接受 FS*128主时钟的200kHz、24dB ADC。

PCM1804和 PCM1820使用 FS*128主时钟时可在高达192kHz 的频率下工作。  

我的产品将在0至+30°C 的温度下工作。 由于 PCM1804或 PCM1820的工作温度低于其最高温度、它能否以200kHz 的频率工作?  

您是否有任何 FS*128 ADC 可在200kHz 频率下工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将于11月28日答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有其他人可以接受此查询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    我们的 TLV320ADC3120 (X120)系列双通道 ADC 可通过配置 PLL 支持高达768kHz 和128*FS 的频率。

    d/s 的第8.3.2节详细介绍了支持的时钟频率比以及支持时钟频率比所需的条件。

    此致、