This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505EVM:不平衡输入

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2505EVM, PGA2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172405/pga2505evm-unbalanced-input

器件型号:PGA2505EVM
主题中讨论的其他器件: PGA2505

大家好、

客户 正在使用 PGA2505EVM、并想知道是否可以使用不平衡的音频线路。

我从数据表中了解到、该器件用于平衡输入、但我想知道如果使用不平衡输入会发生什么情况。 器件能否正常工作(可能不工作)。  是否将输入电压设置为接地工作? 输出是否是来自 Vout+的不平衡信号?  

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    PGA2505EVM 可与平衡或不平衡音频输入搭配使用。  但是、不平衡输入容易受到耦合到信号中的共模噪声的影响、因为平衡架构不会抑制该噪声。 建议使用尽可能短的不平衡电缆来限制噪声耦合。  

    PGA2505是一款全差分放大器、因此输出是 VOUT+和 VOUT-之间的差分电压、以 VCOM 输入引脚设置的共模为中心。 平衡和不平衡输入也是如此。

    [报价 userid="510099" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172405/pga2505evm-unbalanced-input "]是否将 Vin-设置为基本工作?[/quot]

    PGA2505的 Vin+和 Vin-引脚均以低于 VCOM 输入引脚设置的电压~0.65V 的直流偏置。 将 Vin-引脚直接接地将违反器件的直流偏置并产生非线性响应。 强烈建议交流耦合 Vin+和 Vin-输入。 交流耦合到 Vin-的接地(0V)输入信号是有效输入、因为这不会影响放大器的直流偏置。

    在 PGA2505EVM 上、如果您将 J1麦克风输入连接器用于信号源、Vin+和 Vin-输入引脚已通过电容器 C19和 C20进行交流耦合。 诸如 TR 电缆之类的不平衡输入应与平衡 J1输入连接器兼容、因为这将在引脚2 (尖端)上施加信号、并在引脚1和3 (环形和套管)上施加接地。 我建议 在为 EVM 通电之前验证这些连接、因为它们可能会因输入源和电缆连接而异。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    客户正在使用 PGA2505DB 并尝试为不平衡音频制作类似的前置放大器。 如果它们通过将接地端连接到输入 J1上的引脚1和3来交流耦合 Vin-、它们应该需要该线路中的所有组件、还是只需要 C20和 R6? 如果输入是 VIN+的不平衡源和 VIN-的接地、那么输出在 VOUT+上是否也不平衡、在 Vout-上是否接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    下面的图14显示了 PGA2505的典型麦克风输入电路。 脚注说明了其中一些组件的用途。

    对于 PGA2505EVM、原理图上显示的许多输入元件未组装或替换为导线分流器。 这些只是为了让 用户能够针对其应用轻松配置电路、例如在 PGA 输入之前添加焊盘或滤波器。  请参阅上图14、了解提供必要交流耦合电容器、限流电阻器和过压保护二极管的简化输入结构。

    PGA2505全差分放大器的输出是 VOUT+和 VOUT-之间的差分电压。  对于  PGA2505输出端的信号链、建议使用平衡连接和平衡接口时、差分音频信号的性能最佳。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    感谢你的帮助。 最后一个问题--如果客户使用的是预极化麦克风、他们是否仍需要图14中所示的电路?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    Zach 已经离开、所以我将跳进去;我不是一个关于"预极化麦克风"这一术语的专家、但一些快速读数表明、它消除了对某些麦克风类型(假设类似于驻极体式麦克风)的高偏置电压要求。 您是否有麦克风元件的数据表、我们可以提供更多详细信息?

    如果问题更多地在于是否需要偏置电源、则上述电路可以使用或不使用幻象电源、该电源通常用于偏置  许多电容式麦克风中内置的 FET 型输出级。  这与动态麦克风相反、它使用具有变压器输出的磁耦合元件进行阻抗转换。  前者需要偏置电源(即幻象电源)、后者不需要偏置电源(无幻象电源)。

    请告诉我您对此有何疑问。

    此致、
    Mike